This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:剩余电压问题

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904918/bq24725a-remaining-voltage-concern

器件型号:BQ24725A

大家好、

我们的设计采用了4个 bq24725A 充电器、适用于电池集线站应用。 但我们发现电池断开连接时、电池连接器上还有一些剩余电压。
我们发现将 ACDET 引脚拉至低电平并添加一些虚拟负载是可行的。 但是、我们正在寻找软件解决方案/SMBus 命令。 请提供解决方案吗? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您可以尝试强制出现 BATOVP 条件、以便对输出电容器放电。

    将 ChargeVoltage()寄存器(0x15)设置为一个低值、以便输出电容器上的剩余电压超过 ChargeVoltage()的104%。 这会触发 BATOVP、器件将从 SRP 接地端开启4mA 灌电流、以便对输出电容进行放电。

    对于 BQ24725A、请注意 ChargeVoltage ()= 0V 不会触发 BATOVP。 相反,您可以将 ChargeVoltage()设置为其他足够低的值,以满足您的应用需求。

    数据表的第8.4.14节描述了此行为:

    此致、

    Angelo