This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:快速充电电流低于设置值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902896/bq24079-fast-charge-current-is-lower-than-setting

器件型号:BQ24079

大家好、  

我使用仪表来测量电池的 I FAST 电流输入。 但结果 远低于设置值。

您是否知道哪个因素可能会导致问题? 我认为仪表的电阻较低、但我认为电池的阻抗较高不会产生很大的影响。

此致、

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到这种行为的电池电压是多少?

    什么是 VIN 电压?

    OUT 引脚上是否有负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    下面是我的充电电流图和原理图。 如您所见、当电压达到约3.897V 时、IC 将进入 CV 模式、但规格显示电压点将为  4.059~4.141V。 您对此问题有什么想法吗? 感谢您的支持。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论继续离线进行。