主题中讨论的其他器件:LMV431A、 LM5175、 INA213、 INA214、 LMV431、 TLV431
尊敬的 Garrett:
很抱歉我的延迟、我尝试分析了 您在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/889467中提供的电路
因此、我将输入功率限制设置为24W、输入电压从9V 变为27V、因此我计算了必须编程的电流限制
引脚[W] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
VIN[V] | 27. | 24 | 18 | 12. | 9. |
输入电流[A] | 0.888889 | 1 | 1.3333 | 2. | 2.66667 |
然后、我将 Rsense 设置为15m Ω、将 OMAP 增益设置为100V/V、并计算 OPAMP 的 Vout
Rsens[欧姆] | 0.015. | 0.015. | 0.015. | 0.015. | 0.015. |
Vsense [V] | 0.013333 | 0.015. | 0.02 | 0.03% | 0.04 |
增益[V/V] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
输出电压[V] | 1.3333 | 1.5 | 2. | 3. | 4. |
根据 http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf?ts=1588679107379 ,我将 RFBT= 10KOhm、RFBB= 10KOhm 和 RDAC 设置为4.99kOhm
因此、我在 LMV431A 的 REF 引脚上得到不同的 Vdac、始终为1.24V、以进行电流限制。
VREF [V] | 1.24. | 1.24. | 1.24. | 1.24. | 1.24. |
Vdac [V] | 1.812187. | 1.72902 | 1.47952 | 0.98052 | 0.48152. |
现在、如果超过电流输入限值、REF 引脚将高于1.24V。
现在、该 REF 引脚与 LMV431A 的内部1.24V 基准电压进行比较
1) 1)如果 REF 引脚上的电压大于内部1.24V 基准 电压,那么会发生什么情况?
在您的其中一个视频中(3:15)
(https://www.ti.com/power-management/voltage-reference/shunt-voltage-reference/overview.html -> 了解有关并联电压基准的更多信息->电压基准用例)
也就是说、如果感测到的电压高于内部电压、则并联稳压器会拉至阴极、如果低于内部电压、则会拉至 GND、这意味着什么?
您只能在原理图中说"下拉以创建电流限制"
'当电流传感器信号电压高于基准电压时、电压基准将 ISNS 引脚下拉、使内部平均环路电流环路接合并限制输入电流。'
我不理解这一点
2) 2)当超过电流限值时、感测到的 REF 引脚大于内部1.24V 基准电压、分流器拉至阴极。
那么 LMV431A 阳极和阴极上的电压是多少?流经 LMV431A 的电流是多少?
3) 3)您说" 20kOhm 值只需确保电压基准不超过额定电压即可。"
如何计算20kohm 电阻器? 此外,当 REF>1.24、REF=1.24V 或 REF<1.24V 时,计算结果也是多少?
当 REF>1.24、REF=1.24V 或 REF<1.24V 时、20kOmh 上的电压是多少?
4)您说:“100欧姆电阻允许 ISNS=和 ISNS-引脚上出现小压降”
在 LM5175 DS 中,我们可以看到,当电流感应 GM 放大器输出的栅极大于50mV 时,CSS 会放电。
因此、当我在 ISNS 引脚上具有100 Ω 时、这意味着当 REF=1.24V 时、通过100 Ω 的电流为50mV/100Ohm = 0.5mA、如果 REF>1.24V、则通过100 Ω 电阻的电流更大、CSS 开始放电。
如何计算该电阻器?
因为 ISNS+== Vin 和 Vin 并不总是相同的
R=(Vin- Visns)/(0.5mA)当 REF=1.24V 时->这是否意味着对于不同的 VIN、20kohm 或 LMV431A 两端的电压将不同?
5) 5)如何选择、仿真或计算10nF 电容和0r?
此致、
David。