This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056取消

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953636/ucc28056-cancel-for-ucc28056

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他部件:UCC28064AUCC28064

您好、应用团队  

我在客户下方有问题。

请告诉我答案。

瞬时瞬时压降测试由安全标准指定、是一项测试、用于查看输入交流电压瞬间降低时监视器的行为。
该测试包括输入交流电压额定值的100%、60%和30%降低、并具有不同的压降时间。


当输入交流电压下降时、PFC 输出电压也下降。 因此、医疗监控器使用的 IC 具有更大程度地减小 PFC 输出电压下降的功能。
使用中的 PFC IC 的名称如下
R2A20133D (由 Renesas 制造)-动态欠压保护功能(D-UVP)
R2A201112A (由 Renesas 制造)・PFC 输出压降保护(D-UVP)
这两个功能都检测到反馈电压下降、并将驱动 FET 的最大导通范围增加到稳态电平的两倍。
通过将最大导通范围加倍、PFC 输出电压的下降速度会减慢。

如果您有一种方法为当前具有外部电路的 UCC28056和 UCC28064A IC 等提供等效功能、请告知我们。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注这些 PFC 控制器。

    对于 UCC28056、由于其最大导通时间限制为12.8uS、我想无法实现您所需的功能。

    对于 UCC28064或 UCC28064A、由于控制器直接检测到 Vinac、因此在跌落测试期间、Vinac 的采样应发生变化。

    您可以尝试使用此信号更改 Rtset 以更改最大导通时间。需要注意的一点是、您需要注意 PFC 电感器、以确保在此条件下它不会饱和。