This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:5V 电源仅提供0.7V 电压

Guru**** 2505675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903328/lmzm23600-5v-supply-only-gives-out-7v

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件:LMZM23601

您好!

我已经打开了一个有关该芯片的线程。 案例号 CS0191236。 请阅读此案例。

长故事简述:

问题:我有这个5V 芯片产生5V 电压。 我的输出上只有两个芯片、但只有.7V 输出。 我移除了一个芯片、然后5V 上电正常。 然后、在加电后、我添加了第二个芯片、5V 仍然正常。 因此、这是一个上电问题。 输出上有20uf。

两种解决方案:

1.为5V 输出添加更多电阻(最小50欧姆负载)、然后 电源将为高达5V 的电压供电、同时两个芯片的输出为5V。  这是不可取的、因为它会消耗功率。

2.将输出电容增加至86uF。 然后、5V 芯片能够在驱动这两个芯片的同时加电。

问题:

为什么该芯片需要比数据表中所说的更多的输出电容? 我最初被告知、由于浪涌电流、这可能是上电时的电流限制。 然后无法正确加电。 但实际上、我认为添加更多电容实际上会在上电时导致更多的电流浪涌。 如果可能、我需要更好地解释为什么输出上的更多电容可以解决我的问题。 在制造环境中使用此芯片之前、我想进一步了解这一点。

谢谢、

Brian

5V 芯片:LMZM23600V5silt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能否提供系统原理图? 您是否有我可以参考的现有 E2E 帖子、因为我无法在 E2E 论坛上找到任何 CS0191236实例。  我想进行快速原理图审阅、以确保您具有符合数据表建议的适合5V 典型运行的组件。 这些芯片是什么、它是否具有使其正常运行所需的最小电容? 您是否在系统内和系统外切换负载(两个芯片)?  

    您希望在应用中出现哪种类型的情况? (VIN=? ;VOUT = 5V;IOUT =?)。 您可以正确地假设、由于以下关系、较大的输出电容将具有较大的浪涌电流(应用手册参考 :I_INRUSH = Cload * dv/dt)。 通常、添加更多的输出电容是为了实现稳定性。 由于此部件的内部固定软启动时间为3.5ms、因此您无法配置任何与软启动相关的内容。

    还请为单芯片加电序列与双芯片加电序列的两个实例提供 VIN、VOUT 和 SW 的波形。 开关节点可以探测到外露电感器的顶部。 请确保不要将 SW 节点短接至接地端、因为这会对器件造成永久损坏。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关我上述问题的更新和评论。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我已经与 TI 联系了几天、案例号为 CS0191236。 它们帮助我增加了更多电容。

    重新解释所有内容需要很多工作。 您可以再次尝试访问案例编号吗?

    下面是原始原理图。 我的输出仅以-5V 为基准、为0.7V。 1K Ω 负载以及两个 LT6600IS8-20#PBF 和20uF。

    当两个芯片都被安装时、电源只提供0.7V 电压。 通常、两个芯片始终存在。 但在故障排除时、我取出了一个芯片、并产生了5V 电压。

    当电源仍然打开时(5V 正常)、然后我将第二个芯片重新添加到电路中、5V 仍然正常。 但是、安装这两个芯片后、它不会加电5V。 当电路正常工作时、不会执行热开关。 热开关只是故障排除。 现在、当芯片输出(C57)上的总电流为86uF 而不是20uF 时、电路就可以工作。

    现在、为了清楚并以另一种方式说明我的电路、我实际上使用此芯片生成-5V 电压。 加电期间:-5V 为~Ω GND、电源为24V、输出接地。

    目前、由于增加了额外的电容、电路工作正常。 我想更好地解释一下为什么会发生这种情况、我现在是否有一个强大的设计?

    谢谢、

    Brian

    电源 如何发送照片?

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这更有意义。 我最初以为您运行的是常规降压转换、但事实并非如此、您已经说明过。您已将器件从常规降压配置为反相降压升压拓扑。 这样做将导致与常规降压拓扑不同的稳定性标准。 降压到反相降压/升压之间的转换需要更多的输出电容才能保持稳定。  

    作为参考、您可以阅读我 的应用手册 、了解与 LMZM23601器件相关的正输入至负输出应用。  

    也就是说、使用两个芯片将会拉大于一个芯片的电流、并可能导致启动期间的不稳定。 通过具有更多的输出电容、这将有助于器件在启动和稳态期间的运行稳定性。 在您的工作中、由于您在启动期间未进入间断模式、因此您测试的电容(86uF)足以实现稳定的设计。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前的回答被拒绝了、但没有提到任何意见、因此我假设您还有关于为什么需要更多输出电容的问题。 您特别希望获得有关我可以帮助您深入了解的更多信息?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。