This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92561:输出驱动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92561, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953441/tps92561-output-drive

器件型号:TPS92561
主题中讨论的其他器件: TPS61196

您好!
根据我们的应用要求、需要驱动 UV-C LED、串联配置为9 nos。 LED 的典型正向压降为8V、需要400mA 的正向电流。 (输出电流可编程范围为300mA 至500mA)、正在寻找低成本、简单、恒流 LED 驱动器、我已经在 TPS92561器件上找到了这款器件。 您能否确认所选器件是否合适或是否有其他更好的器件可用。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为12VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

      我建议使用 TPS61196、这是一款升压 LED 驱动器、它可以通过外部 MOSFET 支持高输出电压、并且每个通道都支持高达200mA 的电流、您可以将6个通道组合在一起以提供300mA 至500mA 的电流。 我不建议使用旧器件 TPS92561。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。  

    我研究了建议的器件 TPS61196、唯一的问题是电感器尺寸、由于开关频率的原因、电感器尺寸需要68uH。

    您能否推荐任何其他需要小尺寸电感器的器件?

    谢谢你  

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      我们还有 LP8864S、这是另一款升压 LED 驱动器、可通过小尺寸电感器支持更高的开关频率。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已检查此器件 LP8864S、问题是最大输出电压低于48V。 但我需要高于72V (8Vf x 9nos LED)的输出电压。 您能检查一下吗? TI 产品页面中提到了48V 电压。  

    谢谢你  

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

       对于 LP8864S 器件、这是一款升压控制器、它可以支持更高的输出电压、从保护电流阱的角度来看、对于更高输出电压应用、您可以在每个电流阱中添加一个1Mohm 电阻器、如 TPS61196数据表所示。

    BR

    肖恩