主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ40Z60
大家好、
1.我想知道为什么我的 bqStudio (版本1.3.86)没有任何选项卡"黄金映像"? 我已经完成了一个包含多个单元的学习周期、更新状态为0x06。
2.还有任何其他数据表会批评黄金映像的创建(目前我使用的是 SLUA903)、尤其是对于 BQ40Z60?
此致、谢谢
Riccardo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
1.我想知道为什么我的 bqStudio (版本1.3.86)没有任何选项卡"黄金映像"? 我已经完成了一个包含多个单元的学习周期、更新状态为0x06。
2.还有任何其他数据表会批评黄金映像的创建(目前我使用的是 SLUA903)、尤其是对于 BQ40Z60?
此致、谢谢
Riccardo
您好、 Riccardo、
请参阅下面我的评论。
1.我想知道为什么 我的 bqStudio (版本1.3.86)没有任何选项卡"黄金映像"? 我已经完成了一个包含多个单元的学习周期、更新状态为0x06。
[Andy]我可以确认黄金映像不存在。
2.还有任何其他数据表会批评黄金映像的创建(目前我使用的是 SLUA903)、尤其是 对于 BQ40Z60?
[Andy]我看不到 bq40z60的特定应用手册。 但是、我建议您也查看这个。 此外、
我建议您执行一次充电-放松-放电循环,以便 UpdateStatus 可以为0E。
尊敬的 Andy:
Thx 用于回复。
好的、我看到了 bqstudio 的一些屏幕截图、其中有一个选项卡"golden image"、这让我感到困惑。
还是在学习周期成功时出现? 在我的示例中、它将处于更新状态0x0E。
好的、数据表几乎具有相同的信息。 我的问题是、用于导出"黄金映像"的选项卡在哪里? 目前、我使用的是"固件"选项卡和"从器件中读取 srec "、这是导出它的正确步骤吗?
3.[Andy] 我建议您执行一次充电-放松-放电循环,以便 UpdateStatus 可以为0E。
3.1我是否应该为充电-放松-放电周期开始学习周期(因为每次放电时都开始学习周期)?
3.2在"学习周期"中是否有充电模式开始的选项?
3.3或者、如果我在 充电-放松-放电周期中使用数据表 SLUA903中给出的位设置寄存器、这是否足够?
此致
Riccardo