This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:UC2844驱动器输出中的过冲

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953299/uc2844-overshoot-in-uc2844-driver-output

器件型号:UC2844

大家好、

我的客户使用 UC2844作为 SSR 反激式控制器、 但是、当它们将输出引脚连接到 MOSFET 时、UCC2844输出波形将显示大约2.1V 的压降、如下图所示(峰值电压为16.7V、稳定电压为14.1V)、您能不能帮助检查为什么 UC2844输出上会出现压降?  

随附了有关驱动器与 MOS 连接的问题波形和部分原理图。

谢谢!

此致  

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yunjing!  

    感谢您与我们的 UC2844器件取得联系并为您提供强大的支持! 您能否提供图中所示的 FET 和二极管的模型编号? 波形中出现的斜波几乎肯定是由部分原理图中所示的外部组件引起的。 客户能否尝试移除5欧姆电阻器、二极管和16千欧电阻器? (它们可能需要调整20欧姆栅极电阻器值)如果确实如此、它们是否仍然观察到栅极驱动脉冲中的斜坡?  

    再次感谢您的联系、我期待稍后再谈!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您的支持。

    我是否可以更详细地了解您为什么会考虑这  种5欧姆电阻器、二极管和16千欧电阻器可能会导致此问题?

    2.为什么 VCC 电压稳定但输出电压下降?

    3.从我的角度来看,您是否认为有可能是 VCC 到 OUT 引脚之间的内部二极管压降?

    但16.37-14.6=1.77V 太大、无法假设为二极管压降。

    4、您能不能。  共享内部推挽输出电路? 输出和 VCC 之间有何关系?

    谢谢!

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yunjing!  

    在我们的大多数应用示例中(有关 具有类似器件的示例、请参阅 PMP6740)、我们使用栅极电阻器直接驱动 FET。 通常使用如图所示的二极管来加快关断速度并提高效率。 客户是否愿意分享他们的完整原理图、以便我可以提供更详细、更准确的建议? 如果他们对公共论坛上显示的内容感到不舒服、请通过电子邮件 a-davidson@ti.com 联系我。  

    至于器件内部、请查看下图所示器件的功能方框图、UC2844具有1A 拉电流/灌电流图腾柱式输出电路。  

    再次感谢您的联系、我期待稍后再谈!  

    Aidan