This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:适配器电源范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904420/tps23751-adapter-power-range

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: PMP8812

您好!

我们采用基于 PMP11254 (12V 2.1A)的 TPS23751低成本设计、但使用的是 LinkCom 变压器 LDT8202-51R。

我想知道如何计算允许的适配器电压范围? 它是否严格依赖于变压器?

变压器的数据表显示33-57V? 我们希望降低电压以支持24V 输入。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    否、变压器不是唯一设置输入电压范围的组件。  

    由于您需要 具有24V 输入适配器设计的12V/2.1A、请考虑 PMP8812。 它正是您想要的。  

    http://www.ti.com/tool/PMP8812 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP8812并非低成本设计。 我想了解哪些参数决定了使用适配器电源时可能的最低输入电压。 我将在我的设计上测量它。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    PMP8812是您所需设计的最佳起点。  由于它是同步驱动反激式器件、因此未将其列为成本优化型解决方案。 成本优化的解决方案是二极管整流反激式、因此 PMP8812在这方面无法与我们的其他设计竞争。

    您可以采用 PMP8812、使其成为按组件的低成本组件、在我看来、这比设计新的功率级更容易、但这就是您的需求。

    以下白皮书概述了如何使用我们的其中一个器件设计反激式器件。 为了使其成为宽输入电压和不同的器件、只需更改参数中的值、而不是标准值。  http://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf

    宽输入电压设计的最大变化是变压器和 APD 分压器。 您将需要确保偏置绕组为 IC 提供足够的电压以保持受电状态。 此外、应检查输出电感和输出电容、以确保满负载在整个输入范围内可用、并且纹波不会过高。 您还需要计算整个输入范围的占空比、以确保该设计能够支持更低的输入电压、但不会在更高的输入电压下滑入 DCM。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师