This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:如何使用 UA78L12ACPK 测量 TB

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953621/ua78l-how-to-measure-tb-with-ua78l12acpk

器件型号:UA78L
主题中讨论的其他器件:TPS74401

尊敬的 TI 团队

我想问一下 Tb 的 UA78L12ACPK。

我们的客户正在尝试从以下公式中找到 TJ。
与此同时,我收到了他们的请求,要求我在下面的公式中说明 TB 的测量位置。

检查以下材料、在距离 TPS74401的每个封装的 GND 引脚1mm 的位置测量 TB。
https://www.ti.com/lit/an/sbva025/sbva025.pdf

因此、我想在距离 UA78LACPK 的 GND 焊盘(下图中的红色圆圈) 1mm 的位置测量 TB。
这是可以的吗?


此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、  

    以红色循环的位置看起来合理。 您还可以测量距离公共引脚端1mm 的距离进行比较、我希望结果类似。  

    此致、  
    Jason Song