This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:使用前馈电容器

Guru**** 2501995 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ22005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953403/lmz22005-use-of-feed-forward-capacitor

器件型号:LMZ22005

前馈电容器的用途是什么?

LMZ22005设计是否需要前馈电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于无法调整补偿(它是内部的)、环路增益将根据输出电压调整(反馈分压 器网络)而变化。

    使用 CFF 通常可以在更高的频率下抵消这种影响、从而获得更高的带宽和瞬态响应。

    这是仿真电流控制、如果 Cout 过大并改变了 LC 谐振频率、则另一个原因可能适用。