This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:bq27220

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904651/bq27220-bq27220

器件型号:BQ27220

你(们)好  

我们希望根据您的 BQ27220YZFT 数据表、与您一起检查哪个电路正确。 特别是对于 SRP 和 SRN 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您在哪里看到了图10?  我建议您从 TI.com 下载最新的 bq27220EVM 用户指南。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    图10位于数据表的第12页。  e2e.ti.com/.../bq27220.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数据表中的原理图错误、对吧? 这就是为什么我设计的电路不起作用的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    让我提供更多详细信息。  BQ27220可用作电池组侧电量监测计或系统侧电量监测计。  

    bq27220数据表第1页上的简化版原理图适用于系统侧配置、而图10适用于电池组侧应用。 它们都是正确的。

    如果您正在寻找系统侧配置、bq27220 EVM 用户指南中的原理图就是您需要的。

    Andy