This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:LM73606、用于输出负电容检查

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953607/lm73606-lm73606-for-output-negative-capability-check

器件型号:LM73606
主题中讨论的其他器件: LMR33640

您好、先生、

我是否知道 LM73606可以支持12V 转换为负5V 能力? 如果是、请帮助我们提供参考原理图、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    是的、该器件可以支持从12V 到负5V 的转换、但电流将低于6A、因为它现在处于反相降压/升压拓扑中。  

    我们没有特定的参考原理图、但您可以遵循本应用手册中的指南。  

    在应用手册中、有一个使用 LMR33640的示例、无论使用 LMR33640还是 LM73606、想法都是一样的。  

    区别在于-5V 电源轨的电流能力

    或者、我们有一个 PSPICE 模型、您可以将其与 PSPICE for TI 程序配合使用

    谢谢  

    -Arief