This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:SW 波形异常

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953601/lmr16030-abnormal-sw-waveforms

器件型号:LMR16030

你(们)好

我们在 SW 上捕获了如下异常波形、输出电压和电流正常、但纹波有点高、您能帮助检查如何优化它吗? 我们将 C135更改为470、但没有帮助。 输入为24V、输出为12V 3A。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过从远至近端卸下输出电容器来解决此问题。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的此次更新。  

    此致、  

    Denislav