This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:可以#39;t 在 BqStudio 中找到 SOH 负载率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904624/bq28z610-can-t-find-soh-load-rate-in-bqstudio

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我的客户正在尝试在 bqStudio 的2610_0_17-bq28z610.bqz 设置中设置 SOH 负载率。 我们似乎无法在 GUI 中找到 SOH 负载率设置。 我能够在2610_0_20-bq28z610.bqz 中找到它。 您能在_17设置中指向它吗?

_17:

_20:

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    据我所知、v0.17固件中不存在 SOH 负载率。 这里是我看到的 v0.20版本的 ReleaseNote  

    ================================================================
    bq28z610 v0.17 (内部版本21) Alpha
    ================================================================

    更改:
    -简化的 SOH 计算为 FCC/DesignCapacity

    如果您的客户希望使用 SOH 负载率设置、我建议您改用 v0.12固件。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这有点令人困惑。 在 TRM 中、它讨论了器件的"更新"和"以前"版本。 然后显示"SOH 负载率可设置为应用的典型电流"。 那么、能否将 SOH 负载率添加到 v0.17固件中? 或者、v0.17的唯一选项是 SOH = FCC/DesignCapacity? 因为 TRM 似乎说这不是一种好方法。  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、需要更新 TRM。 我已在内部为此发送了一封电子邮件。