This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:Excel 设计工具- SLUC222D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953829/ucc28951-excel-design-tool-sluc222d

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28050UCC28051

大家好、

你好。

我们的客户希望查看他的 Excel 设计工具、尤其是 RF、CZ 和 CP 的值。

此外、他们还想了解有关如何使用频率响应曲线的更多详细信息。

附件是他们的 Excel 设计工具。

e2e.ti.com/.../31OCT20--2036--_2D002D00_--TI-E2E-_2D002D00_-SLUC222D-_2D002D00_-UCC28950-EXCEL-SPREADSHEET-CALCULATIONS.zip

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工具输入看起来正常

     该工具中的环路增益在2kHz 时交叉、交叉处的相位裕度约为50度。

    增益裕度偏离量程、但在100kHz 时增益为-30dB、因此应该正常。

    以下链接将提供有关如何设计和补偿 UCC28050和 UCC28051器件电压环路的应用手册。  这将使您更清楚地了解环路补偿和您可以进行的调整。

    此致、