This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:适用于 ELK 的电源轨

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953732/tps65094-power-rails-for-elk

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: TPS650861

大家好、

我们将采用 Elkhart Lake 设计、电源轨如下所示。

但 TPS65094适用于 Apollo Lake;  Elkhart Lake 和 Tigger Lake 适用于 IMVP9 VR 供电。

PMIC IC 适用于哪种类型?

1.8V、2A

VPP (2.5V)、2.5A

VDDQ (1.2V)、8A

+VTT (0.6V)、1A

VCCIO (1.05V)、5.5A

VCCIN,ICC 最大值= 28A

VCCIN_AUX,ICC 最大值= 15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    据我所知、英特尔不支持 Elkhart Lake 的 PMIC 设计、TI 也没有任何 IMVP9 VR 电源。 TPS650861可与竞争对手的 IMVP9解决方案搭配使用、但我与我们合作的所有客户都使用了基于 Intel 参考设计的分立式电源解决方案。