This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:用于2S 应用的系统侧电量监测计 IC ...

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ24610, PMP9769, BQ34Z100, BQ27220, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902524/bq28z610-r1-system-side-gauge-ic-for-2s-application

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ24610PMP9769BQ34Z100BQ27220BQ34Z100-G1

大家好、

我的一位客户希望在 系统侧电量监测计上使用 BQ28Z610-R1以及 BQ24610充电器、以用于2S 应用。 电池具有内置保护功能、不需要 BQ28Z610-R1的保护。 我们可以将此器件用于此类应用吗? 如何连接 VC1、VC2等未使用的连接。 要监控的电池容量为16000mAH。 此外、请告诉我如何将电池热敏电阻与 BQ24610和 BQ28Z610-R1连接。

-Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是电池组侧电量监测计。 它具有到单个引脚的连接。 我建议首先查看参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    是的。 我也知道这一点。 想知道我们是否可以在系统侧使用、我们是否可以像 在 PMP9769中所做的那样绕过一些不需要的电路。 如果是、限制是什么。 您是否有更好的系统端2S 测量仪表选项?

    -Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    仅需阐明、在系统侧运行时、将 VC1/VC2连接到 VBAT/2并使 DSG/CHG 保持断开状态。 客户正在寻找更简单的2S 解决方案、而且价格更便宜。 我们有一些竞争对手。 您的建议会有所帮助。

    -Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    我们有一个 bq34z100、可在本例中使用。

    您还可以查看使用 bq27520或 bq27220的分压器解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    BQ34z100成本较高、客户无兴趣。 Bq27520和 bq27220仅采用 BGA 封装。 客户正在申请非 BGA 封装。 客户正在寻找更简单的监测计器件、并将竞争对手的某些器件与简单库仑计数器进行比较。  
    是否有人对我之前的帖子中提到的 BQ28Z610-R1在系统端的用法提出意见? 该器件看起来比 Bq34z100便宜。
    -Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    在这种情况下、对于2S 支持、客户是否可以将每个电池单独连接到 VC2、VC1和 VSS?

    如果他们可以在系统端实现该功能、则可能会起作用。

    唯一的另一件事是、请确保客户查看 DS ABS max 并将其与系统板电压进行比较。 该器件的许多引脚应位于电池组 PCB 中、在该 PCB 中、最高电势电压不会高于 CHG/DSG 泵本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    客户无法从电池连接 VC2、VC1、因为它们仅暴露在 PACK+/PACK-中。 我觉得将 PACK+连接到 VC2、PACK+和 PACK+/2 (通过本地电阻分压器 n/w)连接到 VC1将模拟 BQ28Z610-R1的2S 配置。 将 CHG、DSG pis 保持断开状态、因为无需保护。 通过这种方式、我认为我们可以从系统方面使用它。 如果这不起作用、我想使用 BQ34Z100-G1。 请找到所附的电路。 您能否验证一次系统侧电量监测计连接。 需要确认 SRP/SRN 连接和 GND 基准。 CHG/DSG 的电流极性是否正确?

    -Selvae2e.ti.com/.../TIDA_2D00_SMXXXA1_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    我不建议使用电阻分压器执行此操作。 您正在模拟这种情况并消耗电能。 那么您可能会破坏平衡。

    bq34z100-G1更适合这种情况、但前提是封装是可接受的。

    您能使用 EVM 进行检查一下。 EVM 原理图通过 SRN SRP 实现、因此它是系统端应用。