This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VTRIP 设置、我们是否可以使用低于240kohm 的电阻器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953835/tps53355-vtrip-setting-whether-we-can-use-resistors-below-240kohm

器件型号:TPS53355

大家好、

我们要检查 Vtrip 设置、是否可以使用 低于240kohm 的电阻器? RTrip 178K 如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我不确定我是否理解这一问题、但您希望使用的电阻小于240kohm。 例如、EVM 使用147k Ω、因此178k Ω 绝对没问题。

    请参阅 数据表的第19页、其中 Vtrip = Itrip * Rtrip、因此在 Rtrip=178k 欧姆示例中、Vtrip = 1.78V。

    如果我对问题有误解、或者您需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    Kris