This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:快速充电电流范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953563/bq21040-fast-charge-current-range

器件型号:BQ21040

您好、支持团队、

您能告诉我 bq21040的快速充电电流设置吗? 第5页显示10mA、第13页显示50mA……

第5页

第13页

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    该器件的额定电流为10至800mA、但我们无法保证精度低于50mA。 因此、我们建议将快速充电电流保持在50mA 至800mA 的范围内。 如果充电精度降低是可以接受的、那么低于该点的充电是可能的。