This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:启动期间不能通电

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953504/lmz20502-no-power-during-start

器件型号:LMZ20502

团队好、您是否有这样的经验:在启动期间、IC 仅为0.6V 而不是2.5V。 这种情况的通常根源是什么?

非常感谢。

-Mark  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我不太理解这个问题。  您能否发布您的原理图和 Vin、Vout、EN 和 PG 的波形?

    FB 引脚稳压至0.6V、因此顶部 FB 电阻器可能短路。  这将始终提供0.6V 的输出电压、我不明白这与启动有什么关系。  它是否达到2.5V?

    这个问题是否与这个线程相同?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、我在您的电子邮件中发送了原理图。  

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送原理图标记。  CFF 值是 D/S 建议值的10倍以上。

    您能否检查这是否与另一个 E2E 主题相同?  如果不是、我们需要查看您的案例的波形。