This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:[常见问题解答]电源序列设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W, TL7712A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903165/pth08t250w-faq-power-sequence-design

主题中讨论的其他器件:PTH08T250WTL7712A

RT 编号:PTH08T250W

大家好、  

我已经设计了一个电源序列电路、但我不确定设计是否正确、plz 帮我检查、非常感谢

以下是我的想法:

我使用3 个 TL7712A 来控制3 个 PTH08T250W (3组控制电路)、  

第一个 TL7712a 引脚5连接到 PTH08T250W 引脚20、TL7712a 设置延迟1.3ms (第二张图片)、

第二个和第三个物体的设计相同、但 CT (延迟设置)为28.6ms 和61ms (显示第二幅图片、但 CT 值不同、电源模块的输出功率不同)。

电源模块输出电压不同、但在0.7~3.6V 范围内

我认为 PTH08T250W 引脚20 (跟踪引脚)至上的情况如下所示、它由 TL7712A (即12V 电源电压、延迟时间为1.3ms、28.6ms、61ms)控制、

跟踪引脚(PTH08T250W 引脚20处于激活状态需要20ms)

希望我的设计是正确的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fu、

    首先、我要确保我正确理解您的应用。

    • 您是否希望实现同步定序或顺序定序? (Auto-TrackTm功能允许同步定序)
    • 是否所有模块都经过了相同的输出电压调节? 请提供有关您提供的图像图的更多详细信息。 红色、橙色、海军的电压值是多少? 这些模块的额定输出电压仅为0.7V 至3.6V

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    顺序排序(我有3个设置相同但延迟不同的时序、1.3ms、26.8ms、61ms、按不同的值 CT、第一张图片显示、这是错误的方向吗?)

    不是相同的电压、所有电压均包含在0.7~3.6V 范围内、但包含3种不同的电压。

    3.我要向大家展示的第一张图片是电源模块引脚20跟踪网络在不同的时间(1.3ms、26.8ms、61ms)开始。 跟踪网络处于活动状态需要20ms、我使用 TL7712A 进行控制、它需要12V 电源电压。

    4.第二张图片显示了我的一个套件设计、其他的是相同的设计方式、只是 CT 值和电源模块输出电压的不同值  

    谢谢、

    曼迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白;它应按预期工作。

    只需确保 CT 的值正确、以便从电源电压监控器(SVS)获取所需的延迟。 可以使用 SVS 数据表第8.3.2节中的公式进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alejandro、

    感谢您的回复、但我仍有一些问题需要澄清、并希望确保我的描述正确、  

    1. PTH08T250W 引脚20跟踪在获得电压后将处于活动状态? (如下所示)

        如果将 TRACK 引脚连接到 VI、则在 VI 获得电压时需要20ms 才能启用。

     或

       如果将 TRACK 引脚连接到外部控制 IC/开关、 则无论 VI 在 TRACK 引脚之前加电、当控制 IC/开关设置为 ON 时、都需要20ms 才能启用。

       如果将 TRACK 引脚连接到外部控制 IC/开关、  则在 VI 获得电压时、需要20ms 才能启用。


    2、 PTH08T250W 引脚19 TT 引脚未使用时保持 NC、Co 保留680uF、否则、使用表更改 Co 值。 5 (第19页)

     PTH08T250W 引脚22 SmartSyn。 如果我希望这些电源模块在不同的时间工作、则引脚连接到 GND

    4.如果我不需要更改基准电压来关闭电源模块、并且没有禁用功能、则 PTH08T250W 引脚21 UVLO/抑制引脚将保持 NC 状态

    如果您可以回答这些问题、我认为电源序列电路将会完成并正确。

    我将检查 TL7712A 的 CT 值,  

    BR、  

    曼迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mandy、

    我想恢复我先前对您的申请所说的内容:在进一步审核后、无法根据需要工作的条件是从您提供的第一幅图像中跟踪红色轮廓。 在模块完成软启动初始化之前、模块不能跟随其轨道控制输入端的电压、该初始化从对其输入施加有效电压开始大约需要20ms。 建议在此期间将 Track 引脚保持在地电位(至少20ms)。

    1. 根据您的原理图:TRACK 引脚连接到外部 SVS。 如果未使用该输入、则应将该输入连接到 VI (引脚6、7、14或15)。 施加有效输入电压 (默认值:UVLO 为4.3V)后、跟踪引脚变为有效状态。 在您的应用中、SVS 会从检测到有效输入电压(4.3V)的点添加延迟。 这就是为什么第一个跟踪电压(红色轮廓)不能正常工作的原因、因为在延迟设置为1.3ms 时、需要至少20ms 的时间。
    2. 正确;如果未使用引脚19、则使其保持开路状态、要求最小 Cout 为660µF Ω、表5用于涡轮变速器应用。
    3. 正确;将引脚22连接到 GND。 它用于在多个器件之间同步开关频率。
    4. 正确;默认 UVLO 阈值为4.3V

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    这真的很有帮助、非常感谢您的回复、

    谢谢、

    BR、

    曼迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mandy、

    感谢您使用 E2E 论坛。  亚历杭德罗似乎能够解决您的问题。

    我现在将关闭此主题。

    此致、

    Jimmy