This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886EVM:BQ25886充电电压

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953531/bq25886evm-bq25886-charge-voltage

器件型号:BQ25886EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25886BQ25883

您好!

当我为 BQ25886-EVM 上的电池充电至8.4V (JP19短接)时、将电池放电至大约7.4V 的空载。 然后、我将跳线切换至 JP16 (8.2V 充电电压)、并通过重新插入 USB 适配器来启动新的充电周期。电池仍充电至8.4V、同时选择正确的跳线设置(8.2V)。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gueston、

    在不取出电池的情况下更改电池稳压电压的用例是什么?

    我提出这一问题是因为、如果您通过移除适配器和电池来完全对 BQ25886进行 POR、那么您的 VSET 将根据需要进行复位。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    在我们的应用中、可能会发生用户始终为器件充电的情况。 我认为这是一个很好的功能、可以检测充电器是否已连接、然后将电池电压降低到8.2V、这对电池来说压力更小、然后一直保持在8.4V 的电压。 但是、由于电池是产品内置的、因此用户无法移除电池。 那么、这基本上不可能通过该 IC 实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gueston、

    这不是必需的、因为当充电终止时、充电器将在电池电压低于再充电阈值之前不会施加充电电流。  

    在 BQ25886中、再充电阈值固定为比 VBATREG 低200mV。 因此、在您的应用中、充电器将充电至高达8.4V、直至电池终止并停止充电、电池放电至8.2V、充电被重新启用、并且循环重复。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我知道您所说的功能、但我的观点是最大电荷为8.2V、因此它将从8.2变为8.0、而不是8.4变为8.2。 从长远来看、这会降低电池的应力、而不是始终保持100%的充电状态。 它可延长电池寿命。 某些笔记本电脑也具有此功能。 就像我说过的、用户始终保持充电器处于通电状态。 如果使用电池、则最好将其充电至8.4、因为这样可以使电池运行时间达到最长。

    这更是一个“最好的”功能,如果使用此 IC 不可能,那么这并不是一个大问题:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gueston、

    我明白了。 将来、请考虑使用主机控制的旋转 BQ25883来实现这一"最好拥有"功能。

    此致、

    Ricardo