This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:启动至电感负载

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905047/tps25982-startup-into-inductive-load

器件型号:TPS25982

您好!

我计划在 我的设计中使用 TPS25982、它具有多种负载。  我的目的是通过 MCU IO 线路控制 EN 引脚、以便 TPS25982充当受保护的高侧开关、我将使用5V 和15V 电源轨的器件。

我需要控制的负载之一是直流电磁阀、在15V 时的额定电流为5A。  根据经验、我知道电磁阀的初始电流消耗会更高、直到电枢完全拉入并改变磁路的磁阻、尽管我还没有获得样品在工作台上进行实际表征、 因此、我无法精确地确定峰值电流值及其上升斜率。  我注意到、该部件的基于 Excel 的计算器在启动时假设有电阻负载、并参考数据表中的第9.2.2.5.2节。  我了解需要做出一些操作假设、以便制作这样的计算器电子表格、但我想检查使用此器件控制电感负载是否存在任何问题。  尽管存在电阻负载假设、但该器件仍然非常适合此应用、因为它为导通 FET 提供了固有的 SOA 保护、并且具有高瞬时负载的可编程容差; 我假设我只需要正确设置 dV/dT 电容器、以确保电磁阀中有足够的磁化电流上升、但不会导致电子保险丝跳闸。

除此之外、我已经计划在器件关断时在输出端添加一个大型肖特基二极管作为续流二极管、我看到建议的应用电路中有一个、原因大概相同。  我添加的其他输出电路元件包括输出端的18V TVS 二极管、用于吸收关断时可能超过 TPS25982最大额定输出电压的任何正电感反冲以及大容量(例如220至330uF) 电解电容、具有中等 ESR 水平、可提供一些阻尼。

在我继续沿着这条道路前进之前、请务必仔细考虑任何想法或注意事项。

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您已正确理解所有概念。 您可以使用 TPS25982来切换电感负载、因为它通过在内部芯片温度达到 TSD (热关断阈值)阈值时关闭来保护自身。  当 FET 在限流和启动等条件下出现功率损耗时、裸片的温度会升高。

    在驱动电感负载时、您需要在输出端使用肖特基二极管来钳制在输出短路等快速跳变条件下可能出现的负电压。 (我不确定为什么您需要在输出端使用 TVS、因为在关断期间会出现负电压尖峰而不是正电压尖峰。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Praveen 的快速响应和保证。

    我在驱动电磁阀时看到了正尖峰、但我想到的波形是驱动交流电磁阀、而不是直流电磁阀、如果它在正半个周期内振铃、这很有意义。  是的、我已经设计了一个大型肖特基二极管。  无论如何、我将把 TVS 留在输出端、作为在意外放电到输出电缆时良好 ESD 做法的衡量标准。  我宁愿将其固定在尽可能靠近连接器的位置、而不是可能使其耦合到 TPS25982 (或其他下游电路)中并造成损坏。

    Josh