This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS701:在器件出现过压时、输入保护是什么?

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905068/tps701-what-is-the-input-protection-in-case-the-part-is-exposed-to-an-overvoltage

器件型号:TPS701

您好!

 在器件意外受到超过绝对最大额定值的过压影响的情况下、我想知道什么是输入保护方案?  我知道我们不应超过绝对最大额定值、但在任何情况下、我们都试图了解输入是如何受到保护的。 。

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您的标称 VIN、VOUT、IOUT 和预期的最差输入电压是多少? 一种方法可能是使用串联电阻器和齐纳二极管来钳制电压。 另一种选择可能是使用 TPS3710之类的 器件来驱动 PFET 的栅极、以便在发生过压事件时关闭电源路径。  

    我需要更多细节来提出更好的建议。  

    我希望这有助于为您提供一些想法。