This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:瞬态时间过长

Guru**** 2531170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953431/tps543620-transient-time-too-long

器件型号:TPS543620

大家好、

我已经在 TPS543620的 EVM 上测试了 TPS543620、测试条件为:

VIN=7.5V、FSW=1MHz、Vout=0.85V、Iout=1.4A 至2.7A (2.1A/us)或1.4A 至0.9A (2.8A/us)、Cout=22uF+15uF、模式电阻器=27k Ω、电阻分压器为3.6k Ω(顶部)和5.1k Ω(底部)。

请参阅以下波形。 很明显、瞬态时间过 长、但我不确定是什么问题。 请帮帮我。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    "瞬态时间过长"是什么意思?

    您是否意味着您要创建的负载阶跃的转换时间过长?

    负载升压现在大约需要10us、降压大约需要5us。

    或者,您是否意味着负载变化后的输出电压恢复时间过长(>50us 后,负载阶跃中仍为-40mV)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    一个问题需要添加到 Peter's 上。 您在何处测量 Vout 以及如何应用负载瞬态?

    我猜您是指负载阶跃后 Vout 中的稳定时间。 如果我是对的、我想知道问题是否在于 Vout 与 TPS543620的 FB 感测点相对较远。 TPS543620感应点和 Vout 探头点之间的直流压降会导致您看到的行为。

    最后、我猜这与我通过电子邮件与 Hollis Liu 讨论的同一应用程序有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter、Anthony:

    感谢 您的快速响应。

    我们已经发现原因、PGND_EFF_U1和 PGND 之间存在直流压降、因为该布线过窄。

    我是 Hollis 团队的一名旋转员、Hollis 是我的导师。 非常感谢您的支持!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Robin、

    很高兴我们能帮助您迅速找到问题的原因。  祝你好运。