This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:在 DCDC 模式下连接 VSD、没有高压启动 FET

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953252/lm5023-vsd-connection-in-dcdc-mode-do-not-have-the-high-voltage-start-up-fet

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

设计

我们将 LM5023用于直流/直流模式、输入电压为12V、因此我们没有 高压启动 FET、因此我们将 VSD 悬空、面临保护问题。 因此、我们想知道如何在此模式下连接 VSD、谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    LM5023的 VCC 导通阈值为12.8V、我认为这不是适合您应用的正确器件。

    在这种低输入电压下、我不确定谷底开关会为您带来多大的值、使您具有如此低的输入电压。

    您可能会考虑使用 UCC28C43、这是一种峰值电流模式控制器、具有用于反馈的板载误差放大器。  它的 VDD 开启电压为8.4V、适用于12V 应用。

    如果您的器件存在问题、请在主题中重新发布 UCC28C43、以便合适的应用工程师可以回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    感谢支持、很抱歉电源电压错误、在与客户确认后、他们使用14V 作为电源。 现在电路板可以工作、但想与您确认在没有高压启动 FET 时如何连接 VSD?

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上、您不必连接引脚。  但是、使引脚保持开路有时会使器件易受噪声影响。  

    为了降低此引脚上的噪声、您可以通过一个1k Ω 电阻器将此引脚端接至接地。

    此致、