This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:关于计时器故障恢复中描述的计时器故障和恢复方法("计时器故障恢复"

Guru**** 2535000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904799/bq24105-q1-about-timer-failure-and-recovery-method-described-in-timer-fault-recover

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我的客户对计时器故障以及如何按照数据表第16页中的"计时器故障恢复"所述进行恢复有疑问。

 

条件1表示"VI (BAT)高于再充电阈值(VOREG - VRCH)且发生超时故障。"

 这是否意味着充电已完成?

 如果是,您为什么将已完成充电的状态描述为计时器故障?

 

说明 bqSWITCHER 等待电池电压降至再充电阈值以下,是否正确地假设这是计时器复位时的情况?

 

条件2状态、"充电电压低于再充电阈值(VOREG–VRCH)且发生超时故障"

 这是否意味着充电未在时间范围内完成?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    1.如果电池电压高于 VOREG-VRCH、则电池可能尚未处于 VOREG。 电池电压可能介于 VOREG 和 VOREG-VRCH 之间。 换言之、充电可能无法完成。

    2.在降至再充电阈值以下时清除计时器故障。  在电池不存在检测和运行流程图中所述的其他几项检查之后、再次启动计时器。

    3.正确。 在达到调节之前和达到再充电阈值之前、充电计时器均已过期。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。