This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:TLV61046A

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953194/tlv61046a-tlv61046a

器件型号:TLV61046A

我希望20V 输出电压能够驱动3nF 的小容性负载。 我正在使用设计和仿真工具(WEBENCHRegistered 设计器 TLV61046A)查找所需的 R、L 和 C 值,并使用它们来构建试验电路板的电路。 该 IC 使用 SOT23-DIP 转换器连接到试验电路板。 我一直处于14V (最大值)的低电压。 这会随 IC 而波动、并且也不稳定。 我还尝试使用1k 电阻增加负载、但这不会使电压升高。 我已经多次检查过 RLC、它们似乎没有问题。

有人能不能告诉我这里的问题是什么? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin:

    直流/直流转换器需要良好的布局。 您可以按照数据表中的布局指南构建 PCB、也可以获取 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Minqiu 的回复。 只是为了补充一点、它以前在试验电路板上工作过。 我只是想在最终确定 PCB 之前确认其工作情况。 是否有使其在试验电路板上也起作用的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin:

    在试验电路板中使用它真的很难可靠。 如果 您测量波形、则会有明显的噪声信号。  

    如果您在尽可能靠近的位置焊接 Cout 和 Cin、可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Minqiu! 这回答了我的问题。