This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:隔离式直流10V 解决方案

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904529/ucc12050-isolated-dc-10v-solution

器件型号:UCC12050

大家好、

我的客户正在调查隔离式10V 输出电源模块解决方案、输入电压为10V。 输出电流为0.2A、是否有任何推荐的解决方案?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    此处需要考虑一些事项:

    如果他们需要一个简单的即用型模块、可以同时使用 UCC12050和并行4单元。 使用该器件的优势是集成变压器可降低总 BOM、整个解决方案的厚度将非常低。  https://www.ti.com/tool/UCC12050EVM-022

    2.如果它们在使用具有较低 UVLO 启动阈值的反激时打开、与所连接的 LM 类似、则 EVM 板作为  其参考。https://www.ti.com/tool/LM5180EVM-DUAL

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域