This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:扩展栅极驱动强度

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952825/lm7480-q1-extend-gate-drive-strength

器件型号:LM7480-Q1

您好的团队,

根据应用手册、LM7480-Q1栅极驱动强度可通过以下配置扩展至电荷泵容量(~3mA:


客户想知道是否有其他外部电路配置可帮助将栅极驱动电流延长至100mA。

或者、我应该建议他们使用电荷泵/升压 IC 来实现这一点?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    我正在调查此问题、并将在几天内回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    您能否帮助我更详细地了解您的应用、了解为什么您需要100mA 的电荷泵电流?

    您是否打算仅使用 LM74810-Q1的 HGATE 功能? 此外、请指出您参考的应用手册。