This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:为电池选择晶体管

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904611/bq2970-choosing-transistor-for-battery

器件型号:BQ2970

您好!

我想将 BQ2970用作锂离子电池(Varta CP1254 A3)的保护电路。 它具有最大值 脉冲放电电流为180mA、最大 充电电流为120mA。

如何选择外部瞬变? 我读出需要获取过流检测电压(Uodv)并将其偏离最大电流(I): Ron= 100mV/180mA = 0.5欧姆。 这种阻值必须是晶体管的 Ron 阻值。 是这样吗? 您知道一个满足要求的晶体管吗?

该 IC 是否适合该电池?

我非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中有详细的设计过程部分-请参阅第10.2节。 两个 FET 的组合 Rdson 需要作为目标值。 因此、如果您需要500m Ω 的总电阻、则每个 FET 在 Vgs = 3.5V 时的导通电阻应为250m Ω。  

    需要考虑的事项:Rdson 在电池单元的范围内被指定为 Vgs。 Rdson 随电压和温度的变化而变化、因此请务必仔细检查 FET 数据表。

    您可以使用此页面来过滤和查找符合您要求的 FET: http://www.ti.com/power-management/mosfets/n-channel-transistors/products.html

    我认为最接近的匹配可能是: http://www.ti.com/product/CSD17483F4

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我在部分中看到、我刚才得到支持、大多数 FET 中的 Ron 在20m Ω 左右相当低。 如果我想设置120mA 的限值、我需要一个420m Ω 的 FET。 您也有这种情况吗? 我n´t 找不到任何接近该值的值。

    如果我选择具有如此高的 Ron 的瞬态、晶体管是否会出现加热问题、效率对于电池应用而言也不是很好、是不是吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种 TI 参考设计可能对这种情况有所帮助。 我刚刚查看了电流电平与您的用例类似的这个示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-00881

    看起来它们使用的 FET 与 EVM 相同、但它们添加了一个串联电阻器、以使总电阻足够高。 我认为遵循此参考设计是最佳解决方案。

    此致、

    Matt