This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:计时器控制充电方法

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904726/bq24105-q1-timer-control-charging-method

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

e2e.ti.com/.../899893

这是有关上述 URL 的答案。

用户在 BQ24105-Q1中设置的计时器用于安全备份(如果充电未在指定时间内完成、则判定为异常且充电已停止)、与计时器控制充电方法不同、 这是镍氢充电方法之一。

认知是否正确?

由计时器控制的镍氢电池充电系统:在预定的时间段内充电。 结束充电的条件是计时器耗尽。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    如果定时器在达到稳压电压之前到期、用户设置的定时器将禁用充电。 此外、还固定了第二个计时器进行预充电。 但是、如果电池在计时器基于外部硬件到期之前达到终端、则充电将停止。

    这些计时器可确保 bq24105-Q1不会长时间保持预充电和恒定电流和恒定电压模式。 但是、用户也可以将外部设置与 bq24105-Q1结合使用、以便在用户需要时停止充电、而不是基于安全计时器。 只需确保安全计时器长于所需的充电时间、这样安全计时器就不会在用户计时器之前跳闸。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。