This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:如何实现精密限流器电路?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317HV, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953304/lm317hv-how-to-implement-precision-current-limiter-circuit

器件型号:LM317HV
主题中讨论的其他器件: LM317

大家好、

我的客户要求将 LM317HV 设计为限流器电路、但我没有看到相关电路、但我在 LM317数据表中找到了该电路。 请参阅下图。

和我的客户规格:

VIN=24 ~ 56V 、ILIM=3mA。 你能提出建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    LM317HV 可用于与 LM317相同的电流限制配置、如您发布的图所示。 I_LIMIT 的计算也是一样的。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    Roger The,谢谢