This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5111:LM5111损坏问题

Guru**** 2390480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904955/lm5111-lm5111-damaged-issue

器件型号:LM5111

大家好、

我会按照林先生以前的要求跟进这个问题。 有关详细信息、请参阅以下链接:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/874169?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5111

现在、我要求客户测试引脚到 VEE 的电阻。 请参阅图片中的以下数据。

如果损坏是由上述链接中的结论引起的、我假设 INA 到 VEE 的电阻应为正常值、INB 到 VEE 的电阻可能会降至较小的值。 但是、现在 INA 和 INB 电阻正常、或者两者都低于正常值。

那么、您能给我一些可能导致此类损坏的其他假设吗?

谢谢!

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    由于 EOS 导致了来自这些单元的故障(NG #1、#2 +最后3行)、请注意、驱动器的 OUTx 级本质上是短路、这可能是由 VCC 引脚上的大浪涌电流引起的、这会损坏驱动器输出级上的内部上拉和下拉 FET。 为了解决此问题、我建议在 V15上串联一个电阻、以限制任何浪涌电流和浪涌或电源。

    对于#3至#6器件、我将需要额外的信息、因为单靠阻抗并不能提供足够的信息。 要隔离故障位置并确定根本原因、您能否确认 INA 信号未在 OUTA 处跟随? 还是 INB 信号在 OUTB 处不跟随?

    此致、

    -Mamadou