This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在引脚13按下 DISP 按钮后进入高温状态

Guru**** 2599285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953083/bq40z80-high-temperature-after-pressing-disp-button-at-pin13

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我们已使用 bq40z80开发了 BMS。 它是一个7S1P Lion 应用。

现在我注意到、当我连续按下 DISP 按钮(引脚13)时、大约有25mA 的电流流动。

这会产生以下热像:

我认为这是一个高温。

你建议什么。 这是一个关键条件吗?

我们应该怎么做?

我还可以看到 bqStudio 中的温度:

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否验证电流是否由 LED 驱动器引起。 您可以增加与 LED 串联的电阻。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。

    我在未激活 LED_EN 的情况下进行了测试。

    因此没有 LED 亮起。

    如果我激活 LED_EN、则两个 LED 亮起(3、6V/节)、电流大约为31mA。
    因此、LED 消耗的电流约为2mA。

    当我测量流经按钮的电流时、电流也约为27mA。

    因此、我认为 LED 不是电流消耗增加的原因。

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您能否使用更新最新版的固件进行测试并共享.gg 文件以便我们了解一下? 确保配置正确以启用 DISP 功能、引脚13可以配置不同的上拉电阻、这可能会像您看到的那样导致更高的电流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    如果您可以共享.srec、我们也可以在我们的一侧进行测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    我可以在脱机消息中向您发送*。gg 和*。srec。

    请接受我的朋友的请求。

    谢谢。

    Klaus