This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LDO 输出噪声和 PSRR 差异

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905039/lp5907-ldo-output-noise-and-psrr-difference

器件型号:LP5907

有一个输出电压噪声数据、我 不是很熟悉。

PSRR 与电压噪声(uVRMS 和 uV/sqrt (Hz))之间有何差异?

请您向我解释一下这些内容吗?

(1) uVRMS 规格

 

(2)电压噪声密度

 

(3) PSRR

谢谢!

此致、

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    PSRR 用于衡量 LDO 对输入纹波的衰减程度。 例如、如果输入轨来自直流/直流转换器、则开关频率为1MHz、上面显示的 LDO 图在1MHz 时具有~38dB 的衰减。

    噪声是 LDO 本身在输出端产生的噪声量的度量。  

    在此处查看我们的 LDO 基础知识系列

    我希望这有助于澄清。