This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:TPS2042B 是否获得 IEC 60950-1认证?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953642/tps2042b-does-tps2042b-have-iec-60950-1-certification

器件型号:TPS2042B

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS2042B 用于他们的新产品。

 他们对该器件有以下问题。 请 给我回复。

问题1. TPS2042B 是否获得 IEC 60950-1认证?

问题2. TPS2042B 是否获得 IEC 62368-1:2014认证?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请向我提供您的电子邮件地址。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。