This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:可将 LM3409电流精度控制在±5%以内

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904842/lm3409-can-lm3409-current-accuracy-be-controlled-within-5

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92640

您好 TI:团队

可在±5%?内控制 lm3409电流精度

客户需要找到 LED 恒流驱动 IC、输入24V、恒流输出2A、5个串联 LED、单个 LED 3.16V  

恒定电流 精度 在±5%以内、是否有合适的建议。Ω

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3409调节峰值电流、平均电流为峰值电流减去电流纹波的一半。  这意味着电感器容差是平均电流精度的一部分。  在 viadj = 1V 时、最小和最大平均峰值电流阈值为188 min、典型值为198、最大值为208。  这已经是+/-5%。  可能接近此精度范围、但这并不是精确电流调节的最佳部分。  TPS92640旨在实现更高的精度。

    此致、