This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225C:TPS51225C 过冲问题

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904187/tps51225c-tps51225c-overshoot-problem

器件型号:TPS51225C

您好!

我的客户使用 TPS51225C 生成3.3V 和5V。 但是、它们发现3.3V 输出过冲会导致启动2ms 后关断。

同时、5V 和3.3V 稳压器输出仍然工作。

您能否提出进一步分析的任何可能原因?

以下是 TPS51225C 的原理图:

这是3.3V 输出。 正如我们可以看到的、在3.3V 稳定后、出现了过冲。

B.R

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我看到客户也提交了同样的问题。

    如需原理图、建议使用

    Vreg5/3输出电容器更新为1uf 或2.2uf

    为 DRVH/DRVL 保留0欧姆电阻器。

    输出电容器呢? 未显示在原理图中。

    问题。 请同时探测 SW 波形/5Vout/3.3out 并放大过冲点。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器位于 。Ω 以上的原理图上

    SW 波形低于:(μ A 功率、输入= 12V)

    DRVH2和 DRVL2波形低于:(μ A 功率输入=12V)(黄色为 DRVL2)

     波形:的放大

    输出3.3V 和 DRVL2的波形如下:

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器位于 。Ω 以上的原理图上

    SW 波形低于:(μ A 功率、输入= 12V)

    DRVH2和 DRVL2波形低于:(μ A 功率输入=12V)(黄色为 DRVL2)

     波形:的放大

    输出3.3V 和 DRVL2的波形如下:

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器位于 。Ω 以上的原理图上

    SW 波形低于:(μ A 功率、输入= 12V)

    DRVH2和 DRVL2波形低于:(μ A 功率输入=12V)(黄色为 DRVL2)

     波形:的放大

    输出3.3V 和 DRVL2的波形如下:

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安森、保罗:

    从波形中、我不知道 Vout 为什么会升高到 OVP? 值、但在 OVP 之后? 发生了这种情况、应打开低侧以对 Vout 进行放电、但似乎没有。

    让我们通过电子邮件 Yuchang - Zhang@tidotcom 来同步这个问题。 同时、您能否尝试断开系统负载(使3.3Vout 无负载)以检查此问题是否仍然发生、并向我发送原理图和布局以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已被修复。  

    谢谢、Yuchang!