This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904977/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

尊敬的专家:

我的客户选择的是 UCD3138、他们想知道这些 UCD3138x 之间的差异。 您有比较表吗?您能告诉我目标应用场景吗? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    这些器件之间的主要区别在于程序存储器的大小、但也存在其他次要差异。

    名称中没有"64"或"128"的器件提供32K 字节的程序闪存。

    名称中带有"64"或"128"的器件分别提供64K 字节和128K 字节的程序闪存。

      名称末尾带有"A"的器 件是较新的器件、提供了一些附加功能、而名称末尾没有"A"的器件则不提供这些功能。

    这些器件的主要应用是隔离式应用、例如 PFC、相移全桥直流/直流、LLC 直流/直流等。

    希望这对您有所帮助。

    此致、