This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:TPS54426的 SPICE 模型存在问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902376/tps54426-issue-with-spice-model-for-tps54426

器件型号:TPS54426

您好!

我使用的是 TPS54426的 SPICE 模型、遇到了一个奇怪的问题。 例如、将分压器设置为3.3V OUT 、数据表的表1中显示 R1为73.2K、R2为22.1K。 当我运行仿真时、它保持在1.8V、并且即使更改 R1也不会升高。 除了 L1、我将其设置为2.2uH 之外、我没有改变示例中的任何其他内容。 我想知道 TI 是否有人可以检查这一点、看看这是不是模型问题还是人为错误。 如果是模型问题、我可以请求尽快解决。 我正在进行新设计、并希望在可能的情况下使用 TI 器件。

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    这对我很有用。  您是否记得更改 RLoad?  为0.2625 Ω 负载提供3.3V 电压为12.57A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。 我在 Web Bench 中尝试仿真后发现了这一点。 我不熟悉这些工具、因此我想我仍然有一条学习曲线。