This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:2020年6月修订的数据表

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953155/lp5907-datasheet-revised-june-2020

器件型号:LP5907

大家好、  

我的客户正在将 “LP5907MFX-1.8/NOPB” 用于他们的项目,他们意识到数据表已于2020年6月修订。

您能否确保是否进行了任何硬件或机械更改?

以及我们如何确保我的客户收到 PCN 以及他们正在使用的器件上的任何更改。

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    修订版部分列出了对数据表所做的更改。  请参阅下面的快照。

    让我来研究一下 PCN 流程的工作原理、然后让我回到您的身边。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    根据我的理解、所有更改都是在 DSBGA 上进行的、并且 SOT-23封装没有更改。

    感谢您的支持。

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您能否确认没有需要更改硬件的更改?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sevgi,

    如果客户已在产品中进行设计、并且产品正在运行、则不应进行任何更改。

    我们仍在检查 PCN 流程、以确认我们对该流程的理解。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sevgi,

    根据 PCN 通知流程、TI 满足客户通知的行业标准。

    谢谢、

    斯蒂芬