This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:最大功耗

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952949/tps7a26-maximum-power-dissipation

器件型号:TPS7A26

您好 LDO 团队成员、

 我们找不到 TPS7A26的功耗额定值表。

请提供帮助。

以下为我们的称呼:

Vin = 12V

Vout = 3.3V

Iout = 0.05A

我们需要确认上述应用是否符合 PD 规范。

BR。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

     数据表中确实提供了6.4热性能信息、可用于估算器件允许的最大功耗。  

    在您提供的 Vin、Vout 和 Iload 条件下、功率耗散为(12 - 3.3) x 0.05 = 0.435瓦、结温上升将为0.435 x 73.3 = 32°C。 在125C 最大结温下、允许的最高环境温度为125 - 32 = 93C。  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    我看到您没有接受答案。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    无论电流值是多少、只要环境温度下的最高结温不超过125度、芯片是否会损坏?
    例如:(12-3.3) x0.15 = 1.305W、结温上升为1.696 x 73.3 = 95.65C、最高结温为125C、允许的最高环境温度为125-95.65 = 29.35C。如果芯片不超过29.35C 和1.305W 的环境温度、是否不会损坏芯片?

    BR。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    该器件经过设计和测试、可在高达125C 的结温下工作、并且只要您长时间不超过125C、器件的可靠性就不会受到影响、因此您应该保持良好。  

    此致、

    Jason