This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:控制 PWM 控制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904783/tps61165-ctrl-pwm-control

器件型号:TPS61165

大家好、

您是否会建议在下面使用 TPS61165的 PWM 控制?

如果不使用轻松缩放模式、

1.是否可以使用 PWM (Imax-IMIN)驱动 LED 输出电流?
2.请告诉我 CTRL 的每个 PWM 频率的操作是什么。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      TPS61165确实支持两种调光模式:PWM 模式/轻松缩放模式。

      1.对于 PWM 模式,它支持5k 至100kHz 的调光频率,并根据占空比更改内部基准;不同的频率具有相似的性能。

      2.对于"轻松缩放"模式、您可以参阅 数据表中的表3、了解使用不同的 D4至 D0进行的详细基准更改;

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San

    非常感谢您的快速回复。

    明白。

    谢谢

    此致、

    Shidara