This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:1.8V 固定输出版本?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953523/lm1117-1-8v-fixed-output-version

器件型号:LM1117

大家好、  

我正在寻找具有1.8V 固定输出电压、工业温度范围(-40°C 至125°C)的 LM1117版本。 是否有具有扩展范围和1.8V 输出的 LM1117版本?  首选 MPX 封装(SOT-223)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、  

    我们目前没有具有扩展温度范围的 LM1117。 但是、让我联系我们的营销团队、看看我们的发展蓝图中是否有任何内容。 同时、您能否帮助我们了解可能需要 LM1117具有扩展温度范围的应用?  

    此致、  

    Jason