This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:读取此工具不支持 SERC:ROM 版本

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953235/bq28z610-r1-read-serc-rom-version-is-not-supported-by-this-tool

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

客户正在使用 bq28Z610-R1、现在有这样的问题。

已阅读 SERC:此工具不支持 ROM 版本、请联系德州仪器获取更新。

客户的 bqStudio 版本为1.3.86。

将 bqStudio 版本更新到1.3.101可以解决这个问题吗?原因是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    客户可以尝试将 bqStudio 更新为最新版本吗?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您 的快速回复、客户通过更新 bqStudio 解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    很高兴听到这个问题解决了。

    此致、

    Wyatt Keller