This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:LP5036的用例

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904098/lp5036-use-case-for-lp5036

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件:TLC59116

大家好、团队、

我想确认 LP503x 的用例。

是否可以将3通道捆绑成1个 LED?

我之所以提出这一要求、是因为客户希望获得更高的电流限制。

它们的要求是12通道80mA lim。

如果上述想法不起作用、请告诉我您的团队是否有合适的器件

此外、请随时询问有关客户要求的问题。


此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    是的、可以为一个 LED 并联3个通道。 对于 RGB LED 驱动器、我们没有太多的高输出电流器件。 TLC59116/108是唯一具有最大120mA 输出的产品系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪-圣、

    感谢您的评论。

    我们还将推广 TLC59116/108作为选项。

    此致、

    小岛上的 Kazuki