This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:大规模产品问题

Guru**** 2561600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903563/tps61022-mass-product-problem

器件型号:TPS61022

您好!

与超级电容器一起使用的 TPS61022存在质量问题。

输出负载5V、500mA。 超级电容器200F、2、7V。 当超级电容器正在充电时、升压 EN 为0V。

首次充电超级电容器并启动升压:所有 IC 从大约500ps 正常工作、并将超级电容器放电至0.8-0.9V。

第二次充电显示:65%的 IC 无法工作、输出电压为0V、IC 很热。  

其他35%的工作无穷大周期。

在之前的制造工艺中、我们有50%的 IC 损坏、但 IC 不是在 TI 购买的。 我们认为这是卖家的过错。 现在、我们直接从 TI 购买产品、并将65%的产品损坏、

在设计中、我们使用了评估板、很多测试都没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaulin、

    为了快速找出根本原因、您能否分享原理图和布局? 对于直流/直流高开关频率、高电流升压转换器、布局是一个重要的步骤。

    在设计中、我们使用了评估板、很多测试都没有问题。 这是指 TI 的 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附文件中的原理图和光绘文件。 e2e.ti.com/.../DKST-51.20.2-DOCS-TI-04_5F00_2020.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grigory、

    感谢大家分享的原理图和布局。

    很奇怪、第一次充电所有 IC 都正常工作、第二次充电部分 IC 不工作。 如果这与升压转换器有关、则第一次充电时应出现问题。  

    对于原理图和布局、下面是我的注释:

    建议将2.2uF 陶瓷电容 C11放置在靠近 TPS61022 Vin 引脚的位置、以滤除噪声。 这只是一个建议、但可能不是根本原因。 请在下一版本的布局中进行修复。

    2.对于单个超级电容器应用、在触发 TPS61022开关电流限制之前、当超级电容器电压从2.7V 降至0.8V 时、TI 建议添加一个与上部反馈电阻器 R14并联的前馈电容器。 否则会出现环路稳定性问题。

    电感器 L1饱和电流规格是多少? TPS61022通常采用谷值开关电流限制8A。 所选的电感器饱和电流规格优于10A。  

    以下是调试提示:

    首先、确保在第二次充电期间、电路板其他电路工作正常。 在 TPS61022引脚上不会发生过压。

    2.与第2条注释一样、使用2k Ω 电阻器焊接 R17、使用1nF 前馈电容器焊接 T6。 因此零点频率(fFFZ)约为2kHz。  

    3.尝试在第二次充电期间捕获关键波形,例如 Vout 引脚、Vin 引脚上的高电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器 L1为 VLS5045EX-1R0N

    R17和 CAP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grigory、

    谢谢。 请告诉我在工作台上是否有新的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2k Ω 电阻器焊接 R17、使用1nF 前馈电容器焊接 T6。 -问题已解决

    谢谢你。