This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:短路保护功能不起作用

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953026/bq77915-short-circuit-protection-feature-is-not-working

器件型号:BQ77915

您好!

我正在使用 bq7791500PWR 器件、我使用487K 电阻器来设置 OCD 延迟。 除了短路保护之外、电路中的所有部件都工作良好。 当我第一次测试原型时、一切都运行良好、后来我使 PCB 变得紧凑、然后我测试了多个电路板、我找不到错误、请帮助、我应该交叉检查哪些组件?、RLD 电阻器的放置是否会有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RLD 电阻器的放置很重要、因为它会影响器件从某些故障中恢复所需的负载移除/检测功能。 如需正确放置、请遵循数据表和 EVM 用户指南中的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    肖恩... 我已经介绍了数据表和 EVM 指南... RLD 电阻器的放置没有适当的指导。 您能否建议放置 RLD 电阻器、或指出一些基准。 我的4块板几乎像任何东西一样烧坏 我很难弄清楚这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们拥有的最佳参考是 EVM。

    问题可能是由另一个原因引起的。 您能更详细地描述这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当 PACK +和 PACK -短路时、器件应自动跳闸并关断 FET、对吧? ,这不是发生的。

    为了设置 OCDP 延迟、我按照数据表中的建议使用了487K、LD 引脚连接到具有470K 的 PACK-。 除短路保护外、该器件的所有其他特性都能正常工作

    2.我已经按照您的建议再次浏览了 EVM 用户指南、我的原理图与之匹配。 我应该检查的潜在错误可能是什么?

    3.我应该将 RLD 电阻器放置在靠近 PACK 或器件的位置吗?

    4.我发现 RCHG 两端的二极管 D5反向连接、但我认为这不是造成问题的原因? 是吗?

    另一个问题是、当我测量 PACK-和 LD 引脚之间的电阻时、电阻为1.212Mohm、这是问题吗?  

    6.我知道一旦检测到短路、如果负载检测不起作用、它将再次打开 FET。 我是对的吗?  

    请找到受损 PCB 的图像和所有组件值、请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、您能回复我之前的帖子吗? ,我是否应该更改 RLD2电阻值并删除底部二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 PACK-和 PACK+引脚短路不是检查短路事件的正确方法。   如果 tSCD_DELAY 的(VSRP–VSRN)< VSCD、器件将检测短路事件。  

    我建议将 RLD 放置在 PACK-而不是器件旁边、但我不确定这是否会起作用。  

    我还建议确保正确连接您的二极管。  

    PACK-引脚和 LD 引脚之间的电阻应约为450kOhm、而不是1.2m Ω。 应该解决这个问题。  

    SCD 故障需要移除负载才能恢复、因此 LD 引脚的功能至关重要。